Carregar receitas

Use a
<controller-name>
: Página Gerenciar receitas
para carregar receitas do controlador para a unidade local. Carregue as receitas na unidade local para salvar backups no caso de uma perda de dados inesperada ou para liberar espaço no cartão de memória. O comportamento do carregamento aplica-se apenas aos arquivos de receita. O arquivo de Cabeçalho é regenerado com base na configuração da receita.
Os controladores L20E oferecem suporte a até 10 receitas, cada uma contendo até 50 variações armazenadas em arquivos separados com nomes exclusivos.
Por padrão, os arquivos de receita são carregados na pasta Downloads. Se o arquivo de receita existir no destino, o arquivo carregado sobrescreverá o existente.
Pré-requisitos
  • O controlador está online.
Para carregar receitas
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Receita
    .
  3. Na página de configuração de
    Receita
    , selecione
    Gerenciar receitas
    .
  4. Em
    <controller-name>
    : Gerenciar receitas
    , selecione ícone Carregar receita.
  5. Em
    Carregar receitas do cartão de memória
    , selecione os arquivos de receita que deseja carregar e selecione
    Carregar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal