Adicionar detalhes da receita
Os detalhes da receita são configurações opcionais para uma receita. Use
Detalhes da receita
para realizar as seguintes ações:- Alterar o caractere que distingue os campos de receita diferentes. Vírgula é o separador padrão.
- Adicionar descrições a uma receita. Até 100 caracteres são suportados.
Pré-requisitos
- O projeto deve estar offline.
Para adicionar detalhes da receita
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
- Na árvore doControlador, selecioneReceita.
- Na página de configuração deReceita, na Lista dereceitas, selecione a receita adicionada e, em seguida, selecione
. - EmDetalhes da receita, selecione um separador e insira a descrição conforme necessário.
- SelecioneOK.
Dê sua opinião