Página de configuração do Relógio em tempo real

Use a página de configuração do
Relógio em tempo real
para realizar as seguintes ações:
  • Exibir as configurações de data e hora do controlador.
  • Abrir
    Definir data e hora
    para sincronizar as configurações de data e hora com o relógio do seu computador pessoal ou configurar o horário e data manualmente.
A página de configuração do
Relógio em tempo real
está disponível para controladores
Micro810
, L20E, L50E e L70E. Abrir a página
Definir data e hora
selecionando
Relógio em tempo real
na árvore do
Controlador
.
Para exibir as configurações de data e hora, o controlador deve estar online.
Definições da página de configuração do Relógio em tempo real
Configuração
Descrição
Bateria
Exibeo status da bateria no relógio em tempo real.
Os valores somente leitura são os seguintes:
  • Não disponível
  • Dia da semana, mês, dia e ano
Data
Exibe a data definida no relógio em tempo real.
  • Quando o controlador está online, o valor é somente leitura no formato: <
    day_of_the_week>, <day_and_month>, <year>
    .
  • Quando o controlador está offline, o valor é
    Não disponível
    .
Hora
Exibe a hora definida no relógio em tempo real.
  • Quando o controlador está online, o valor é somente leitura no formato:
    <hours>:<minutes>:<seconds>
    AM/PM
    .
  • Quando o controlador está offline, o valor é
    Não disponível
    .
Definir data e hora
Abre a caixa de diálogo
Definir data e hora
para sincronizar as configurações de data e hora com o relógio do seu computador pessoal ou configurar o horário e data manualmente.
A caixa de diálogo fica disponível quando o controlador está no modo de
programa remoto
.
Habilitar a alteração do relógio em tempo real no modo de execução
Determina se a alteração do relógio em tempo real será ativada ou desativada quando o controlador estiver no modo de
execução
.
A caixa de seleção fica desmarcada por padrão.
Habilitar relógio em tempo real do firmware
Determina se o relógio em tempo real do firmware será habilitado.
Se habilitado, o relógio em tempo real do firmware permitirá que a data e a hora continuem a serem atualizadas, mas em uma precisão reduzida, quando o relógio em tempo real do hardware não estiver presente, tal como quando o plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 ou 2080-SDMEMRTC-SC for removido. Se o relógio em tempo real do hardware tornar-se disponível, então o relógio em tempo real do firmware não será mais usado.
A caixa de seleção fica desmarcada por padrão. Não se aplica aos controladores L20E.
Ajustar para horário de verão (+01:00)
Ajusta o relógio em tempo real uma hora à frente durante os meses de verão.
Essa caixa de seleção fica desmarcada por padrão e está disponível quando conectado ao controlador.
Essa opção se aplica aos controladores L20E, L50E e L70E para projetos dos controladores versão 22.00 ou 23.00.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal