Exibir o modo do controlador
Quando conectado ao controlador
Micro800
, use Conexão
para exibir o modo do controlador.Pré-requisitos
- O controlador está online.
Para visualizar o modo do controlador
- EmConexão, selecione
para expandir as informações do controlador. Os modos de controlador disponíveis são os seguintes:- Programa: O controlador está no modo de não execução e pode ser programado. O modo não pode ser alterado remotamente.
- Programa remoto: O controlador está no modo de não execução e pode ser programado. O modo pode ser alterado remotamente.
- Execução: O controlador está no modo de execução. O modo não pode ser alterado remotamente.
- Execução remota: O controlador está no modo de execução remota, exibindo valores conectados do controlador noFactoryTalk Design Workbench. O modo pode ser alterado remotamente.
Dê sua opinião