RSLinx Classic e FactoryTalk Linx não podem compartilhar USB com o Driver DF1
Existe uma limitação, no caso
RSLinx Classic
e FactoryTalk Linx
não podem compartilhar o USB com os drivers DF1, que são usados com Micro810
(2080-USBADAPTER) e L20E com tela LCD remoto (2080-REMLCD). Como o USB dos drivers DF1 é configurado automaticamente quando o cabo USB é conectado, somente o programa que controla primeiro o driver será capaz de se comunicar com êxito.Como o USB do driver DF1 não pode ser compartilhado entre
RSLinx Classic
e FactoryTalk Linx
, você deve garantir que o programa correto controle primeiro o driver. Uma vez que um dos programas assume o controle do driver, ele permanecerá no controle. Como o FactoryTalk Linx
sempre é executado como serviço em segundo plano, ele pode ser interrompido para deixar o controle do driver. RSLinx Classic
pode ser executado como aplicativo, para que ele possa ser fechado e deixar o controle do driver, mas também pode ser configurado para executar como serviço, como o FactoryTalk Linx
.Para evitar conflitos, faça uma das ações a seguir:
- Reinicie o computador
- Desconecte o cabo do dispositivo e reinicie o computador para garantir que ambos os programas sejam desligados.
- Insira novamente o cabo no dispositivo e reinicie o driver.
- Procure o controladorMicro810ou L20E doRSLinx ClassicRSWho ouFactoryTalk LinxBrowser. O programa que obtiver êxito primeiro assumirá o controle do driver.
- Alternativas para reiniciar o PC-RSLinx ClassicparaFactoryTalk Linx:
- Encerre oRSLinx Classicse ele estiver sendo executado como aplicativo. Garanta que oRSLinx Classicnão esteja em execução, verificando a Barra de tarefas. Se oRSLinx Classicestiver em execução como serviço, encerre oRSLinx Classicindo até e parando o serviço.
- Remova o cabo USB e execute oFactoryTalk LinxBrowser.
- Insira novamente o cabo USB e o driver aparecerá no navegador.
- Alternativas para reiniciar o PC-RSLinx ClassicparaRSLinx Classic:
- Feche todas as janelas doFactoryTalkBrowseFactoryTalk Administration ConsoleCommunications Explorer. O serviçoFactoryTalk Linxtambém pode ser encerrado totalmente indo até e parando o serviço.
- Remova o cabo USB e execute oRSLinx ClassicRSWho.
- Insira novamente o cabo USB e o driver aparecerá no RSWho.
Dê sua opinião