Diagnósticos de comunicação do sistema
Ao diagnosticar as comunicações do sistema, as tabelas a seguir listam as estatísticas monitoradas e exibidas em tempo real.
Arquivado | Descrição |
|---|---|
Estatísticas da conexão CIP | |
Total ativo | Exibe o número de mensagens explícitas CIP e conexões de E/S em uso. |
Mensagens ativas | Exibe o número total de conexões de mensagens explícitas CIP (Classe 3 para Roteador de mensagem) em uso. |
E/S ativa | Exibe o número total de conexões de E/S CIP (Implícita - Classe1) em uso. |
Conexões CIP máximas | Exibe o número máximo de conexões CIP aceitas pelo sistema. |
Tempo limite de conexões | Exibe o número de conexões que se tornam não existentes devido a um tempo limite atingido. |
Utilização de recurso de E/S | |
Utilização de comunicações E/S (real) | Exibe a largura de banda de utilização da comunicação atualmente usada pelo recurso de E/S no sistema. |
Utilização de comunicações E/S (teórica) | Exibe a largura de banda de utilização da comunicação que deve ser usada pelo recurso de E/S teoricamente. |
Taxa de E/S (real) | Exibe os pacotes por segundo (Packets Per Second, PPS) reais nos quais a comunicação de E/S está acontecendo. |
Taxa de E/S (teórica) | Exibe os pacotes por segundo (Packets Per Second, PPS) reais nos quais a comunicação de E/S deveria estar acontecendo. |
Dê sua opinião