Nome de variável e nome de alias

O nome de alias é um parâmetro opcional que define um nome alternativo para uma variável local ou global. Use o editor de linguagem para referenciar uma variável existente usando o nome de variável ou de alias.
Quando uma variável tem um nome de alias atribuído, tanto o nome de variável quanto o nome de alias aparecem na grade de variáveis e no seletor de variável.
No exemplo a seguir:
  • A variável
    _IO_EM_DO_00
    é atribuída um nome de alias
    Alias_test00
    .
  • A variável
    _IO_EM_DO_01
    é atribuída um nome de alias
    Alias_test01
    .
Exemplo de nome de alias
Exemplo de nome de alias
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal