Atualização de referência automática para variáveis locais

Renomear uma variável local no programa do
Micro800
atualiza automaticamente as referências para a variável local com o novo nome. O novo nome da variável deve ser exclusivo dentro do programa do
Micro800
.
As alterações automáticas de nomes são refletidas em referências a variáveis locais em:
  • Unidades de organização do programa (Program Organization Units, POU) do diagrama de Ladder
  • POUs do diagrama de blocos de função
  • POUs de texto estruturado
  • Blocos de função definidos pelo usuário (User-defined function blocks, UDFB) em POUs
  • Funções definidas pelo usuário (User-defined functions, UDF) em POUs
  • Configurações do controlador
    • Mapeamento de Modbus (controladores L20E, L50E e L70E)
    • Mapeamento de MicroLogix (controladores L50E e L70E)
    • Mapeamento DNP3 (controladores 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN)
    • Log de dados (controladores L20E)
    • Receita (controladores L20E)
Depois de renomear uma variável local:
  • As referências à variável são atualizadas com o novo nome.
  • Se a variável local for usada em uma POU, UDFB ou UDF protegido por senha que ainda não estiver aberto, uma mensagem é exibida informando que é protegido por senha.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal