Personalizar as colunas da grade de variáveis
Personalize a grade de variáveis para ocultar ou mostrar colunas, ajustar a ordem de exibição das colunas ou classificar as variáveis em ordem crescente ou decrescente.
DICA:
A coluna
Nome
não pode ser ocultada e sua posição como a primeira coluna da esquerda para a direita não pode ser alterada.Para personalizar as colunas da grade de variáveis
- Personalize as colunas da grade de variáveis.
- Para mostrar ou ocultar uma coluna, passe o mouse sobre uma célula de cabeçalho, selecione
, selecione
, e marque ou desmarque a caixa de seleção Nome da coluna. - Para alterar a ordem das colunas, arraste a coluna para a posição desejada.
- Para classificar as variáveis em ordem crescente ou decrescente, na célula de cabeçalho, selecione
ou
. - Para desativar a classificação, selecione
ou
várias vezes até ficar inativa.
Dê sua opinião