Duplicar variáveis
Na grade de variáveis, você pode copiar uma ou mais variáveis:
- Na mesma grade de variáveis
- Em outra grade de variáveis na mesma sessão doFactoryTalk Design Workbench
- Em outra grade de variáveis em uma sessão diferente doFactoryTalk Design Workbench
DICA:
- Variáveis geradas automaticamente, como variáveis de E/S, variáveis de interrupção e variáveis de movimento, não podem ser duplicadas.
- Quando uma variável com o mesmo nome existir na grade de destino, a variável duplicada seguirá a convenção de nomenclatura <variable-name>_Copy_<number>.
Para duplicar variáveis
- Selecione a variável que você deseja duplicar.Use a teclaShiftouCtrlpara selecionar múltiplas variáveis.
- Na grade de variáveis, copie as variáveis realizando uma das seguintes ações:
- Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da linha de qualquer variável selecionada e selecioneCopiar.
- SelecioneCtrl+C.
- Na grade de variáveis de destino, cole a variável fazendo uma das ações a seguir:
- Clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecioneColar.
- SelecioneCtrl+V.
- No menuArquivo, selecioneSalvar.
As variáveis copiadas são coladas no final da grade de variáveis.
Dê sua opinião