Excluir uma variável
Use a grade de variáveis para excluir uma variável da instância da grade de variáveis globais ou locais.
Depois de excluir uma variável, ela é removida da grade, mas permanece como uma variável indefinida no programa. As variáveis que aparecem esmaecidas, como variáveis do sistema e de E/S, são somente leitura e não podem ser excluídas.
Para excluir uma variável
- Na grade de variáveis, selecione uma ou mais variáveis.
- Exclua as variáveis selecionadas seguindo um destes procedimentos:
- Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da linha de qualquer variável selecionada e selecioneExcluir.
- Selecione a teclaDelete.
- Na barra de menus, selecione .
Dê sua opinião