Atribuir um nome de alias a uma variável

Um alias é um parâmetro opcional que define um nome alternativo para uma variável global ou local. Os nomes de alias devem ser exclusivos dentro e entre as colunas
Nome
e
Alias
.
Para atribuir um nome de alias a uma variável
  1. Abra a grade de variáveis globais ou locais.
  2. Clique duas vezes na célula
    Alias
    da variável e insira o nome de alias.
  3. Selecione
    Enter
    .
    DICA: Se um nome de alias duplicar com um nome de alias ou um nome de variável, Ícone de erro será exibido no cabeçalho da linha e na célula que contém o nome do alias.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal