Configurações de variáveis da Declaração rápida
Categoria | Configuração | Descrição |
|---|---|---|
Nome | Prefixo | A primeira parte do nome da variável que aparece antes do valor do número As convenções de nomenclatura são as seguintes:
|
Inicial | O valor inicial da primeira variável O valor Inicial deve ser menor do que o valor Final .O valor varia de 0 a 99.998. | |
Para | O valor final da última variável O valor Final deve ser maior do que o valor Inicial .O valor varia de 1 a 99.999. | |
Sufixo | A última parte do nome da variável que aparece depois do valor do número As convenções de nomenclatura são as seguintes:
| |
Atributos | Tipo de dados | O tipo da variável Os tipos aceitos são:
Para obter informações sobre tipos de dados, consulte Visão geral dos tipos de dados. |
Direção | A função da variável como entrada, saída ou interna As opções são:
Este parâmetro está disponível para as variáveis locais de funções definidas pelo usuário ou blocos de função definidos pelo usuário. | |
Tamanho da string | O comprimento de uma variável de string, que se aplica ao tipo de dados STRING O tamanho varia de 1 a 255. |
Dê sua opinião