Excluir um módulo do plug-in do controlador

Excluir um módulo de plug-in remove as variáveis de entrada e de saída da configuração do controlador.
Depois de excluir um módulo de plug-in, atualize as Unidades de organização do projeto, as definições de interrupção, os mapeamentos de endereço de Modbus, os mapeamentos de MicroLogix e os mapeamentos DNP3 que usam as variáveis de entrada e saída do módulo de plug-in.
Para excluir um módulo de plug-in do controlador
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Configurações de E/S
    Plug-in
    .
  2. Em
    Plug-in
    , clique com o botão direito no módulo e selecione
    Excluir
    .
Depois de excluir um módulo de plug-in, os números de slot dos outros módulos de plug-in não são alterados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal