Restaurar os programas e arquivos do projeto do módulo de memória
Use o botão
Restaurar a partir do módulo de memória
no Página de configuração do módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 para restaurar os programas do usuário e os arquivos de projeto do módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.Pré-requisitos
- O módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 foi detectado.
- O controlador está no modo deprograma remoto.
- O projeto é armazenado no módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Para restaurar os programas e arquivos do projeto do módulo de memória
- NoOrganizador do projeto, acesse e clique duas vezes em2080-MEMBAK-RTC2.
- Na página do2080-MEMBAK-RTC2, selecioneMódulo de memória.
- Na página de configuração doMódulo de memória, selecioneRestaurar a partir do módulo de memória.
- NoMódulo de memória, selecioneRestauração.
- SelecioneFechar.
Dê sua opinião