Fazer backup dos programas e arquivos do projeto no módulo de memória
Use o botão
Fazer backup no módulo de memória
no Página de configuração do módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 para fazer backup dos programas do usuário e dos arquivos de projeto do controlador no módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.Pré-requisitos
- O módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 é detectado.
- O controlador está no modo deprograma remoto.
Para fazer backup dos programas e arquivos do projeto no módulo de memória
- NoOrganizador do projeto, acesse e faça uma das ações a seguir:
- Clique duas vezes em2080-MEMBAK-RTC2.
- Selecione2080-MEMBAK-RTC2e selecione a teclaEnter.
- Na página do2080-MEMBAK-RTC2, selecioneMódulo de memória.
- Na página de configuração doMódulo de memória, selecioneFazer backup no módulo de memória.
- NoMódulo de memória, selecioneFazer backup.
- SelecioneFechar.
Dê sua opinião