Configurações online
Use a caixa de diálogo
Configurações online
para definir as configurações de comunicação, download, carregamento e descoberta de dispositivo.Categoria | Configuração | Descrição |
|---|---|---|
Geral | Usar rede celular | Determina se a rede celular deve ser usada para o download e o carregamento. A configuração padrão é Não . |
Download | Modo | Define o modo do controlador quando o download é concluído. A configuração padrão é Programa remoto . |
Conexão | Determina se a conexão com o controlador deve ser estabelecida quando o download for concluído. A configuração padrão é Conectar . | |
Valor do projeto | Determina se os valores das variáveis devem ser baixados. A configuração padrão é Não . | |
Aviso | Determina se o projeto do controlador que contém erros de compilação deve ser baixado. A configuração padrão é Sim . | |
Comunicação | Determina se o projeto deverá ser baixado quando as configurações do driver para Ethernet, USB ou DF1 forem diferentes no controlador e no projeto. O controlador não poderá estabelecer automaticamente uma conexão se você baixar configurações incompatíveis entre o controlador e o projeto. A configuração padrão para Baixar Ethernet é Não .A configuração é aplicável ao usar o mesmo driver para baixar as configurações de driver correspondentes para Ethernet, USB ou DF1. A configuração padrão para Baixar Ethernet , Baixar USB ou Baixar porta serial é Não . | |
Carregar | Conexão | Determina se a conexão com o controlador deve ser estabelecida quando o carregamento for concluído. A configuração padrão é Conectar . |
Valor do projeto | Determina se os valores das variáveis devem ser carregados. A configuração padrão é Não . | |
Descobrir | Descobrir | Determina se a conexão com o controlador deve ser estabelecida e a depuração iniciada quando a descoberta for concluída. A configuração padrão é Conectar . |
Dê sua opinião