Adicionar o driver de Ethernet e inserir manualmente o endereço IP do controlador Micro800
Se você usar Ethernet em vez de USB para conectar ao controlador, o driver Ethernet/IP será instalado por padrão e será possível conectar aos dispositivos que estão na mesma sub-rede que o computador. Se um servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) estiver disponível, na maioria dos casos seu computador e o dispositivo (como o controlador L70E, que é padronizado para DHCP) receberão endereços IP que permitirão que eles se comuniquem usando esse driver Ethernet/IP. O driver Ethernet/IP pesquisará todos os dispositivos na sub-rede.
Nos casos em que o dispositivo não está na mesma sub-rede que o computador ou quando você não quer exibir todos os dispositivos na sub-rede, recomendamos instalar o driver de dispositivos Ethernet, que requer a digitação manual do endereço IP do dispositivo
Para adicionar o driver de Ethernet e inserir manualmente o endereço IP do controlador Micro800
- AbraSelecione o dispositivorealizando uma das seguintes ações:
- Selecione
para abrir o Centro onlinee, em seguida, selecione
. - NoOrganizador do projeto, selecione
.
- EmSelecione o dispositivo, selecione
. - EmConfigurar drivers, na listaTipos de driver disponíveis, selecioneEthernet.

- SelecioneAdicionar novo.
- EmConfigurar driver, altere oNomeconforme necessário e, na caixaLista de dispositivos/Intervalo, insira o endereço IP do controlador.Recomendamos acrescentar ":EIP" ao endereço IP para evitar a porta CSPv4 2222.

- SelecioneOK.
- EmConfigurar drivers, selecioneFechar.
- EmSelecione o dispositivo, expanda o driver de dispositivo Ethernet que você adicionou, selecione o controlador eOK.
Dê sua opinião