Exibição de proteção (Versão 1 e 2)
Use esta exibição para:
- Configurar o tipo de motor.
- Configurar as configurações de sobrecarga.
- Configurar a corrente de carga total alternativa (FLA2).
- Configurar as configurações de disparo de sobrecarga.
- Configurar as configurações de aviso de sobrecarga.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião