Caixa de diálogo Definição do dispositivo
Use a caixa de diálogo
Definição do dispositivo
para alterar as seguintes propriedades de definição do dispositivo para o E300:- Carregar Configuração de um E300 conectado.
- Configure as configurações comuns de Definição do dispositivo.
- Configure as configurações do Módulo de detecção.
- Configure as configurações do Módulo de controle.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião