Potência reativa gerada

Use esta página para fazer o seguinte:
  • Configure a proteção de sobrepotência reativa gerada.
  • Configure a proteção de subpotência reativa gerada.
O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 tem a capacidade de proteger contra potência reativa (kVAR) em aplicações específicas que exigem o monitoramento de tensão e corrente. O usuário pode proteger ou emitir um aviso caso a potência reativa (kVAR) de um motor elétrico esteja muito alta ou muito baixa.
DICA: Os controles de potência reativa gerada são ativados somente para Módulos de Detecção do tipo VIG.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal