Subcarga

Use esta exibição para configurar a Proteção contra Subcarga.
Uma corrente do motor inferior a um nível específico pode indicar um mau funcionamento mecânico na instalação, como uma correia transportadora rasgada, pá do ventilador danificada, eixo quebrado ou ferramenta desgastada. Tais condições podem não prejudicar o motor, mas podem levar à perda de produção. A rápida detecção de falha de subcarga ajuda a minimizar os danos e a perda de produção.
O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 pode monitorar essa condição com sua função de Desarme de Subcarga e Aviso para detectar rapidamente uma falha de subcarga e minimizar danos e perda de produção.
DICA: O Temporizador de inibição de subcarga inicia depois que a fase máxima da corrente de carga passa de 0 A para 30% da configuração mínima de FLA do dispositivo. O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 não começa a monitorar uma condição de subcarga até que o Tempo de inibição de subcarga expire.
Para qualquer aplicação, o limite prático do Limite de desarme de subcarga dependerá da configuração de FLA e do limite inferior da capacidade de medição de corrente do Relé Eletrônico de Sobrecarga E300.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal