Subcorrente

Use esta exibição para configurar a proteção de subcorrente.
Para aplicações sem motor, quando a corrente medida for menor que um nível específico por um período específico, isso pode indicar um mau funcionamento elétrico, como um elemento de aquecedor resistivo defeituoso ou uma lâmpada incandescente não operacional. Tais condições podem não prejudicar o sistema de alimentação, mas podem levar à perda de produção ou à não conformidade com a certificação. O relé eletrônico de sobrecarga E300 pode monitorar uma condição de subcorrente por fase com sua função de disparo e aviso de subcorrente de linha para detectar uma subcorrente rápida em uma fase específica, a fim de minimizar danos e perda de produção.
DICA: O temporizador de inibição de subcorrente inicia após a corrente de carga da fase máxima fazer a transição de 0A para 30% da configuração mínima de FLA do dispositivo. O relé eletrônico de sobrecarga E300 não começa a monitorar uma condição de subcorrente até que o tempo de inibição de subcorrente expire.
Para qualquer aplicação, o limite prático do L1 Under Current Trip Limit dependerá da configuração de FLA e do limite inferior da capacidade de medição de corrente do relé eletrônico de sobrecarga E300.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal