Sobrecorrente
Use esta exibição para configurar a proteção de sobrecorrente.
Para aplicações sem motor, quando a corrente medida for maior do que um nível específico por um período específico, isso pode indicar um mau funcionamento elétrico, como um elemento de aquecedor resistivo defeituoso. Tais condições poderiam prejudicar o sistema de alimentação durante um período de tempo, o que poderia levar à perda de produção. O Relé de Sobrecarga Eletrônico E300 pode monitorar uma condição de sobrecorrente por fase com sua função de disparo e aviso de sobrecorrente de linha para detectar uma sobrecorrente rápida em uma fase específica e minimizar danos e perda de produção.
DICA:
O temporizador de inibição de sobrecorrente inicia após a corrente de carga da fase máxima passar de 0A para 30% do ajuste mínimo de FLA do dispositivo. O Relé de Sobrecarga Eletrônico E300 não começa a monitorar uma condição de sobrecorrente até que o tempo de inibição de sobrecorrente expire.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião