Perda de Linha

Use esta exibição para configurar a Proteção contra Perda de Linha.
Para aplicações que não sejam de motor, quando a corrente medida for menor do que um nível específico para uma fase específica, isso pode indicar um mau funcionamento elétrico, como um elemento de aquecimento resistivo defeituoso ou uma lâmpada incandescente não operacional. Tais condições podem não prejudicar o sistema de alimentação, mas podem levar à perda de produção ou à não conformidade com a certificação. O Relé de Sobrecarga Eletrônico E300 pode monitorar uma condição de subcorrente por fase com sua função de Aviso e Desarme de Perda de Linha para detectar uma subcorrente rápida em uma fase específica, a fim de minimizar danos e perda de produção.
DICA: O Temporizador de Inibição de Perda de Linha inicia após a fase máxima da corrente de carga passar de 0A para 30% da configuração mínima de FLA do dispositivo. O Relé de Sobrecarga Eletrônico E300 não começa a monitorar uma condição de subcorrente até que o Tempo de Inibição de Perda de Linha expire.
Para qualquer aplicação, o limite prático do Limite de Desarme de Perda de Linha L1 dependerá da configuração de FLA e do limite inferior da capacidade de medição de corrente do Relé de Sobrecarga Eletrônico E300.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal