Desequilíbrio
Use esta exibição para configurar a Proteção contra Desequilíbrio de Corrente.
Um desequilíbrio de corrente pode ser causado por um desequilíbrio no fornecimento de tensão, impedância desigual do enrolamento do motor ou comprimentos de fios longos e variáveis. Quando existe um desequilíbrio de corrente, o motor pode apresentar um aumento adicional de temperatura, resultando em degradação do isolamento do motor e redução da vida útil. O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 pode monitorar essa condição com sua função de Desarme e Aviso de Desequilíbrio de Corrente para detectar rapidamente uma falha de desequilíbrio de corrente e minimizar danos e perda de produção.
O desequilíbrio de corrente pode ser definido pela seguinte equação:
%CI = 100% * (Id/Ia)
em que
%CI = Desequilíbrio de Corrente Percentual
Id = Desvio máximo em relação à Corrente Média
Ia = Corrente Média
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião