Caixa de diálogo Definição do dispositivo - Parâmetros da exibição Visão geral

Parâmetro
Descrição
Tipo de dispositivo
Exibe o número do catálogo do dispositivo que está sendo configurado.
Nome
Especifica o nome do dispositivo.
O nome deve estar em conformidade com a IEC 61131. Se você inserir um caractere inválido nesse campo ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignorará o caractere.
Descrição
Especifica a descrição do dispositivo.
A descrição deve conter 512 caracteres. Se a descrição exceder o comprimento máximo, o software ignorará todos os caracteres extras.
Canal
Especifica o canal usado pelo dispositivo.
Usar tipo de dispositivo expandido
Determina se o tipo de dispositivo expandido deve ser usado.
Se
Usar tipo de dispositivo expandido
não estiver selecionado:
  • Variáveis de dispositivo
    e
    Comandos
    não podem ser configurados.
  • Essa opção funciona com qualquer dispositivo HART porque o
    Chaveamento eletrônico
    está desabilitado.
  • O dispositivo HART correto deve estar presente e configurado conforme esperado.
Desmarcar
Usar tipo de dispositivo expandido
não remove os valores salvos de
Tipo de dispositivo expandido
e
Revisão
. Os valores são retidos e restaurados quando
Usar tipo de dispositivo expandido
é selecionado novamente.
Tipo de dispositivo expandido
Exibe o tipo de dispositivo hexadecimal de quatro dígitos quando
Usar tipo de dispositivo expandido
é selecionado.
Adicionar EDD HART
Selecione para abrir a caixa de diálogo
Adicionar EDD HART
.
Revisão
Exibe a revisão do dispositivo e a revisão do software. A revisão do dispositivo é usada para indicar a revisão da interface para o dispositivo.
Os valores válidos de revisão do dispositivo são 0 a 254. Valores maiores que 126 não suportam chaveamento eletrônico.
Os valores válidos da versão do software são 0 a 253.
Chaveamento eletrônico
Define o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Os valores válidos incluem:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar chaveamento
Para obter informações detalhadas sobre chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do Logix5000, publicação LOGIX-AT001.
Conexão
Exibe a conexão de E/S com o dispositivo.
  • Dados
    : Os dados de entrada incluem a entrada básica do dispositivo HART para as variáveis dinâmicas e variáveis do dispositivo configuradas, além dos comandos configurados.
  • Dados do PlantPAx
    : Os dados de entrada incluem dados do dispositivo HART usados pelo PlantPAx para as quatro variáveis dinâmicas e dados semiestáticos. Também inclui as variáveis do dispositivo e os comandos configurados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal