Parâmetros da exibição Conexão

Parâmetro
Descrição
Intervalo solicitado entre pacotes (Requested Packet Interval, RPI) (ms)
Especifica a taxa de troca de dados entre o controlador e o dispositivo. Os valores válidos variam de 500,0 ms (padrão) a 9.999,9 ms. O valor de RPI não pode ser editado quando os valores mínimo e máximo permitidos são iguais ou o controlador está no modo de execução.
Para o primeiro dispositivo em um dispositivo analógico HART, o valor padrão será 500,0 ms. Caso contrário, o valor corresponderá ao dos outros dispositivos no mesmo dispositivo analógico HART.
Para um dispositivo colado que seja o primeiro em um dispositivo analógico HART, o valor de RPI copiado é retido. Caso contrário, o valor corresponderá ao dos outros dispositivos no mesmo dispositivo analógico HART.
As alterações no RPI são aplicadas automaticamente a todos os dispositivos no mesmo dispositivo analógico HART. Se outro dispositivo tiver edições pendentes de RPI no momento em que um RPI for aplicado em um dispositivo HART diferente:
  • Se as edições forem canceladas no outro dispositivo HART, o valor RPI alterado será aplicado sem aviso prévio.
  • Se edições forem aplicadas neste dispositivo HART, será mostrada uma tela solicitando a aplicação das alterações.
IMPORTANTE:
  • Alterar o valor do RPI enquanto estiver online faz com que a conexão com o dispositivo seja encerrada e aberta novamente.
Conexão em EtherNet/IP
Determina se uma conexão unicast ou multicast será estabelecida na rede. O valor padrão é
Unicast
.
O tipo de conexão depende da configuração de redundância do controlador.
  • Se a redundância do controlador estiver habilitada, somente a conexão multicast será compatível. Selecionar
    Unicast
    exibe uma mensagem de aviso.
  • Se a redundância do controlador estiver desabilitada, somente a conexão unicast será compatível. Selecionar
    Multicast
    exibe uma mensagem de aviso.
Para dispositivos HART, o tipo de conexão de entrada não pode ser modificado enquanto estiver online. Se você modificar esse campo enquanto estiver online, ao clicar em
Aplicar
será exibida a caixa de diálogo
Interrupção da conexão
.
IMPORTANTE:
  • Alternar entre uma conexão unicast e multicast enquanto online faz com que a conexão com o dispositivo seja encerrada e reaberta.
  • Se o caminho do dispositivo cruzar o ControlNet, a conexão com o dispositivo não será aberta até que você inicie o RSNetWorx for ControlNet para reprogramar a rede.
  • Alterar para uma conexão multicast falhará ao reconectar com o dispositivo se a conexão cruzar várias sub-redes Ethernet. As conexões Multicast são limitadas a uma sub-rede.
Conexão por ControlNet
Determina se a conexão de rede será programada explicitamente pelas redes ControlNet.
  • Uma conexão agendada é estabelecida com o dispositivo de destino. Use o software RSNetWorx for ControlNet para programar a rede e ativar os dispositivos configurados no aplicativo. Consulte o
    Manual do usuário de configuração da rede ControlNet
    , publicação
    CNET-UM001
    .
  • Uma conexão não agendada é estabelecida com o dispositivo de destino.
Dica: Se essa conexão for alterada de não agendada para agendada, programe a conexão usando o software RSNetWorx for ControlNet.
Inibir módulo
Inibe ou desinibe as conexões com o dispositivo. A inibição do dispositivo provoca a interrupção de todas as conexões com o dispositivo e resultará em perda de dados.
Quando o dispositivo é inibido online, o ícone que representa esse dispositivo no organizador do controlador exibe o ícone Inibido.
Selecione para interromper a comunicação com um dispositivo.
  • Se você inibir o dispositivo enquanto ele estiver online e conectado ao dispositivo, as conexões com ele serão fechadas. As saídas do dispositivo são transferidas para o estado de Modo de programa configurado (se compatível com o respectivo dispositivo).
  • Se você inibir o dispositivo enquanto ele estiver online, mas sem uma conexão estabelecida com ele (talvez devido a uma condição de erro ou falha), o dispositivo será inibido. As informações sobre o status do dispositivo serão alteradas para indicar que o dispositivo está Inibido e sem falha.
  • Se você desinibir um dispositivo (desmarcar a caixa de seleção) enquanto ele estiver online e não ocorrer qualquer condição de falha, serão feitas conexões com o dispositivo e ele será reconfigurado dinamicamente.
  • Se você desinibir um dispositivo enquanto estiver online e ocorrer uma condição de falha, não serão feitas conexões com esse dispositivo.
Falha principal no controlador se a conexão falhar durante o modo de execução
Determina se o controlador entrará em um estado de falha principal se a conexão falhar enquanto o controlador estiver no modo de execução.
Falha de conexão
Exibe o código de falha retornado do controlador (relativo ao dispositivo configurado) e o texto detalhando a falha de conexão ocorrida. Categorias comuns de erros:
  • Erro de solicitação de conexão
    . O controlador tentou fazer uma conexão com o dispositivo e recebeu um erro. Conexão não estabelecida.
  • Erro de solicitação de serviço
    . O controlador tentou solicitar um serviço do dispositivo e recebeu um erro. Serviço não executado com êxito.
  • Configuração de módulo inválida
    . A configuração no dispositivo é inválida.
  • Incompatibilidade de chaveamento eletrônico
    . O chaveamento eletrônico está habilitado, e parte das informações de chaveamento difere entre o software e o dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal