Parâmetros da exibição Visão geral

Definição
Parâmetro
Descrição
Série
Exibe a série do dispositivo.
Revisão
Exibe as revisões principal e secundária do dispositivo.
Chaveamento eletrônico
Exibe o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo como
Correspondência exata
,
Módulo compatível
ou
Desabilitar chaveamento
. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Atribuição do modo de canal
Exibe o método da Atribuição do modo de canal usado para o dispositivo. Os valores possíveis incluem:
  • Selecionável pelo usuário
    - Suporta o recurso IO-Link altamente integrado
  • Predefinido com IO-Link genérico
    - Suporte simplificado a IO-Link. Dados de IO-Link genérico estão disponíveis por meio da conexão mestre de IO-Link.
    Você não pode adicionar dispositivos IO-Link na árvore de E/S, e a configuração de parâmetros de dispositivos IO-Link não é suportada.
    Você deve selecionar esta opção se quiser configurar a Conexão como Somente escuta.
Predefinido com IO-Link genérico
está disponível somente quando você selecionar a Revisão principal 3 na caixa de diálogo Definição do dispositivo. Se você selecionar a Revisão principal 1 ou 2, então
Selecionável pelo usuário
é o único método para a Atribuição do modo de canal.
Conexão
Exibe o formato de conexão do dispositivo.
Definição do dispositivo
Abre a caixa de diálogo para alterar os parâmetros específicos do dispositivo.
Atribuições de canal
Parâmetro
Descrição
Canal
XX
Indica o canal individual ao qual o modo de operação se aplica.
<Modo selecionado>
Exibe o modo de operação selecionado para o canal.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal