Tags de status

Tags de status do módulo IO-Link mestre
Nome
Tipo de dados
Definição
Valores válidos
RunMode
BOOL
O estado operacional do módulo
  • 0 = Ocioso - Significa uma das seguintes opções:
    • A conexão não está ativa.
    • A conexão foi aberta, mas o módulo não começou a produzir dados para a conexão.
    • O módulo não está aplicando novos dados de tags de saída porque o controlador está no modo de programa.
  • 1 = Em execução - Significa o seguinte:
    • A conexão está ativa.
    • O módulo está produzindo dados para a conexão.
    • Os dados de tags de saída estão sendo aplicados ou não há dados de tags de saída para a conexão (por exemplo, todos os pontos configurados como entrada digital sem data/hora).
ConnectionFaulted
BOOL
Indica se uma conexão com o destino está em execução.
O módulo sempre retorna um zero neste membro. O controlador substitui zero por um quando a conexão não está ativa.
  • 0 = A conexão está em execução
  • 1 = Conexão não está em execução
DiagnosticActive
BOOL
Indica se algum diagnóstico está ativo ou se o limite de prognósticos foi atingido.
  • 0 = Nenhum diagnóstico ativo
  • 1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido
CIPSyncValid
BOOL
Indica se o módulo está sincronizado com um mestre 1588.
  • 0 = O módulo não está sincronizado
  • 1 = O módulo está sincronizado
CIPSyncTimeout
BOOL
Indica se o módulo já esteve sincronizado com um mestre 1588, mas seu tempo limite está expirado.
  • 0 = Um mestre de tempo válido não atingiu o tempo limite
  • 1 = Um mestre de tempo válido atingiu o tempo limite
DiagnosticSequenceCount
SINT
Aumenta cada vez que uma condição de diagnóstico distinta é detectada e quando uma condição de diagnóstico passa de detectada para não detectada.
Define como zero ao restaurar o produto ou desligar e ligar a alimentação. Retorna de 255 (-1) a 1 suprimindo zero.
-128…+127
O valor 0 é ignorado, exceto durante a ativação do módulo.
Portx.Fault
BOOL
Indica que os dados da porta Ethernet estão imprecisos e não são confiáveis para uso no aplicativo.
Se a tag estiver definida para 1, você deve solucionar o problema com o módulo para corrigir a causa da imprecisão.
IMPORTANTE: Quando a condição que faz com que a tag mude para 1 for removida, a tag automaticamente é redefinida para 0.
  • 0 = Bom
  • 1 = Incorreto, causando falha
Portx.Uncertain
BOOL
Indica que os dados da porta Ethernet podem estar imprecisos, mas o grau de imprecisão é desconhecido.
Se a tag estiver definida para 1, você deve solucionar o problema com o módulo para corrigir a causa da imprecisão.
IMPORTANTE: Quando a condição que faz com que a tag mude para 1 for removida, a tag automaticamente é redefinida para 0.
  • 0 = Dados OK
  • 1 = Dados incertos
Portx.Connected
BOOL
Indica se a porta Ethernet está ativa.
  • 0 = Porta Ethernet inativa
  • 1 = Porta Ethernet ativa
Portx.FullDuplex
BOOL
Indica se a porta Ethernet está operando em modo full-duplex ou half-duplex quando conectada.
  • 0 = A porta Ethernet está em execução no modo half-duplex
  • 1 = A porta Ethernet está em execução no modo full-duplex
Portx.AutonegotiationStatus
SINT
Indica o status da negociação automática de link.
  • 0 = Negociação automática em andamento.
  • 1 = Falha na negociação automática e na detecção de velocidade. Usando valores padrão para velocidade e duplex. Os valores padrão são dependentes do produto; os padrões recomendados são 10 Mbps e half-duplex.
  • 2 = A negociação automática falhou, mas a velocidade foi detectada. Duplex era o padrão. O valor padrão é dependente do produto; o padrão recomendado é o modo half-duplex.
  • 3 = Velocidade e modo duplex negociados com êxito.
  • 4 = Negociação automática não tentada. Velocidade e modo duplex forçados.
Portx.Speed
INT
Indica a velocidade real da porta Ethernet em Mbps.
Um valor 0 significa que a velocidade é indeterminada.
  • 10
  • 100
TCPConnections
INT
Número total de conexões TCP ativas
Todos os valores positivos
CIPConnections
INT
Número total de conexões CIP ativas
Todos os valores positivos
CIPLostPackets
INT
Número total de pacotes CIP perdidos
Todos os valores positivos
CIPTimeouts
DINT
Número total de tempos limite da conexão que ocorreram
Todos os valores positivos
HMIPacketRate
DINT
A taxa de pacotes entre o módulo e o HMI
Todos os valores positivos
IOPacketRate
DINT
A taxa de pacotes de e para o módulo
Todos os valores positivos
EthernetErrors
DINT
Número total de erros de Ethernet
Todos os valores positivos
CPUUtilization
INT
Carga total da CPU
0 a 100%
DLRNetworkState
SINT
O status da rede
  • 0 = Normal
  • 1 = Falha de anel
  • 2 = Circuito inesperado detectado
  • 3 = Falha parcial de rede
  • 4 = Ciclo rápido de falha/restauração
DLRSupervisorState
SINT
O status do supervisor de rede
  • 0 = O dispositivo está funcionando como backup
  • 1 = O dispositivo está funcionando como o supervisor de anel ativo
  • 2 = O dispositivo está funcionando como um nó de anel normal
  • 3 = O dispositivo está operando com uma topologia não DLR
  • 4 = O dispositivo não pode aceitar os parâmetros atuais do anel (Intervalo de marcação e Tempo limite da marcação)
DLREnabled
BOOL
Indica se o Modo de redundância de rede DRL está habilitado.
  • 0 = DLR desabilitado
  • 1 = DLR habilitado
LocalClockOffset
LINT
O deslocamento em nanossegundos do relógio local para a hora do sistema.
Use esse valor para detectar etapas na hora. Esse valor é atualizado quando uma atualização do protocolo PTP (Precision Time Protocol) é recebida.
Todos os valores
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
A hora mais recente em que o LocalClockOffset foi amostrado.
O valor inicial é zero e a primeira data e hora ocorre quando o módulo é sincronizado com o relógio mestre.
––
GrandMasterClockID
SINT[8]
A identidade EUI-64 do relógio mestre do CIP Sync com o qual o módulo está sincronizado.
Todos os valores
ChxxChyyDiagEvent.EventType
USINT
Indica o tipo do evento mais recente da porta de IO-Link.
  • 0 = Não existe evento da porta de IO-Link
  • 1 = Notificação
  • 2 = Aviso
  • 3 = Erro
ChxxChyyDiagEvent.EventMode
USINT
Indica o modo do evento mais recente da porta de IO-Link.
  • 0 = Não existe evento da porta de IO-Link
  • 1 = Evento único
  • 2 = Evento não exibido
  • 3 = Evento exibido
ChxxChyyDiagEvent.EventCode
UINT
Indica o código de evento do evento mais recente da porta de IO-Link.
Todos os valores positivos
ChxxChyyDiagEvent.EventTimestamp
LINT
Indica a data/hora do evento mais recente da porta de IO-Link.
Todos os valores positivos
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal