Tags de saída
Nome | Tipo de dados | Definição | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ptxx.Data | BOOL | Indica o estado de saída comandado. |
|
Ptxx.ResetTimestamps | BOOL | Apaga todas as datas/horas registradas para o canal de entrada quando ele faz a transição de 0 para 1. |
|
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck | INT | Um identificador de data/hora de Desligado para Ligado que o controlador grava para indicar que a data/hora identificada foi vista e agida. Quando Retenção está habilitada e o Número de data/hora recebido do controlador corresponde à data/hora mais recente que é produzida, o módulo tem permissão para produzir uma nova data/hora. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck | INT | Um identificador de data/hora de Ligado para Desligado que o controlador grava para indicar que a data/hora identificada foi vista e agida. Quando Retenção está habilitada e o Número de data/hora recebido do controlador corresponde à data/hora mais recente que é produzida, o módulo tem permissão para produzir uma nova data/hora. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampNumberAck | INT | Um identificador de data/hora de Desligado para Ligado ou de Ligado para Desligado que o controlador grava para indicar que a data/hora identificada foi vista e agida. Quando Retenção está habilitada e o Número de data/hora recebido do controlador corresponde à data/hora mais recente que é produzida, o módulo tem permissão para produzir uma nova data/hora. | Todos os valores |
Ptxx.IOLinkEn | BOOL | Indica se o IO-Link deve ser habilitado para o canal com um modo de canal configurável em tempo de execução. Se IOLinkEn e OutputEn estiverem definidos no mesmo canal, o canal entra em falha. |
|
Ptxx.OutputEn | BOOL | Indica se a Saída digital deve ser habilitada para o canal com um modo de canal configurável em tempo de execução. Se IOLinkEn e OutputEn estiverem definidos no mesmo canal, o canal entra em falha. |
|
Counterxx.Reset | BOOL | Quando esse bit faz a transição de 0 para 1, I.Counterxx.Count e I.Counterxx.Rollover são definidos como 0. |
|
Counterxx.RolloverAck | BOOL | Quando esse bit faz a transição de 0 para 1, I.Counterxx.Rollover é definido como 0. |
|
Counterxx.Preset | DINT |
| 0…2.147.483.647 |
IOLDevicexx.ProcessDataOut[32] | SINT | Saída de dados de processo do dispositivo IO-Link com formato bruto de IO-Link | Todos os valores |
Dê sua opinião