Tags de entrada
Nome | Tipo de dados | Definição | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | O estado operacional do módulo |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indica se uma conexão com o destino está em execução. O módulo sempre retorna um zero neste membro. O controlador substitui zero por um quando a conexão não está ativa. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indica se algum diagnóstico está ativo ou se o limite de prognósticos foi atingido. |
|
CIPSyncValid Ptxx.CIPSyncValid EventStatus[x].CIPSyncValid | BOOL | Indica se o módulo está sincronizado com um mestre 1588. |
|
CIPSyncTimeout Ptxx.CIPSyncTimeout EventStatus[x].CIPSyncTimeout | BOOL | Indica se o módulo já esteve sincronizado com um mestre 1588, mas seu tempo limite está expirado. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Aumenta sempre que uma condição de diagnóstico distinta é detectada e cada vez que uma condição de diagnóstico distinta passa de detectada para não detectada. É redefinido para zero ao desligar e ligar a alimentação. Retorna de 255 (-1) a 1, suprimindo zero. | -128…+127 O valor 0 é ignorado, exceto durante a ativação do módulo. |
Ptxx.Data Counterxx.Data | BOOL | Para canais de entrada, indica o estado da entrada. Para canais de saída, este é o eco do valor atual de saída digital aplicado ao parafuso. |
|
Ptxx.Fault Counterxx.Fault IOLinkxx.Fault IOLDevicexx.Fault | BOOL | Indica que os dados estão imprecisos e não são confiáveis para uso no aplicativo. Se a tag estiver definida para 1, você deve solucionar o problema com o módulo para corrigir a causa da imprecisão.
IMPORTANTE:
Quando a condição que faz com que a tag mude para 1 for removida, a tag automaticamente é redefinida para 0.
|
|
Ptxx.Uncertain Counterxx.Uncertain IOLinkxx.Uncertain IOLDevicexx.Uncertain | BOOL | Indica que os dados podem estar imprecisos, mas o grau de imprecisão é desconhecido. Se a tag estiver definida para 1, você deve solucionar o problema com o módulo para corrigir a causa da imprecisão.
IMPORTANTE:
Quando a condição que faz com que a tag mude para 1 for removida, a tag automaticamente é redefinida para 0.
|
|
Ptxx.Chatter | BOOL | Indica se a entrada está oscilando de acordo com as configurações C.Ptxx.ChatterTime e C.Ptxx.ChatterCount. |
|
Ptxx.TimestampOverflowOffOn | BOOL | Indica que uma data/hora de Desligado para Ligado foi perdida em um produto discreto. Se C.Ptxx.TimestampLatchEn estiver definido, uma nova data/hora não foi registrada porque uma já está retida. Se C.Ptxx.TimestampLatchEn estiver desmarcado, uma data/hora foi substituída. | 0 ou 1 |
Ptxx.TimestampOverflowOnOff | BOOL | Indica que uma data/hora de Ligado para Desligado foi perdida em um produto discreto. Se C.Ptxx.TimestampLatchEn estiver definido, uma nova data/hora não foi registrada porque uma já está retida. Se C.Ptxx.TimestampLatchEn estiver desmarcado, uma data/hora foi substituída. | 0 ou 1 |
Ptxx.TimestampOverflow | Indica que uma data/hora de Desligado para Ligado ou de Ligado para Desligado foi perdida em um produto discreto. Se C.Ptxx.TimestampLatchEn estiver definido, uma nova data/hora não foi registrada porque uma já está retida. Se C.Ptxx.TimestampLatchEn estiver desmarcado, uma data/hora foi substituída. | ||
Ptxx.TimestampOffOnNumber | INT | Um identificador de data/hora de Desligado para Ligado para a data/hora produzida atualmente. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampOnOfNumber | INT | Um identificador de data/hora de Ligado para Desligado para a data/hora produzida atualmente. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampNumber | INT | Um identificador de data/hora de Desligado para Ligado ou de Ligado para Desligado para a data/hora produzida atualmente. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampOffOn | LINT | Data/hora de 64 bits correspondente ao momento em que uma alteração de estado de Desligado para Ligado foi registrada na entrada. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampOnOff | LINT | Data/hora de 64 bits correspondente ao momento em que uma alteração de estado de Ligado para Desligado foi registrada na entrada. | Todos os valores |
Ptxx.Timestamp | LINT | Data/hora de 64 bits correspondente ao momento em que uma alteração de estado de Desligado para Ligado ou de Ligado para Desligado foi registrada na entrada. | Todos os valores |
Ptxx.TimestampDirection | BOOL | Indica se datas/horas são capturadas para transições de Desligado para Ligado ou de Ligado para Desligado. |
|
Ptxx.OutputEnabled | BOOL | Indica se o canal está habilitado como Saída digital. |
|
Ptxx.IOLinkEnabled | BOOL | Indica se o canal está habilitado como IO-Link. |
|
Counterxx.Done | BOOL | Quando definido, indica que o bit concluído do contador correspondente (ascendente ou descendente, dependendo da configuração) disparou o evento. |
|
Counterxx.Rollover | BOOL | O contador contou até o Pré-ajuste -1 e continuou contando a partir de 0. O bit O.CounterxxRolloverAck em transição de 0 para 1 ou o O.CounterxxReset em transição de 0 para 1 limpa esse bit. |
|
Counterxx.Count | BOOL | O número de transições de entrada contadas por um contador. | Todos os valores |
EventStatus[x].EventDropped | BOOL | Indica quando um evento foi descartado porque eventos estão ocorrendo mais rápido do que estão sendo confirmados. |
|
EventStatus[x].EventReset | BOOL | Quando EO.Eventxx.ResetEvent faz a transição de 0 para 1, I.EventStatus[x].EventReset faz a transição para 1 para indicar que a restauração foi recebida e concluída. Ele permanece 1 até que EO.Eventxx.ResetEvent faça a transição para zero. |
|
EventStatus[x].EventsPending | SINT | O número de eventos atualmente em fila no módulo. Um valor maior que zero indica que o controlador atualmente não está acompanhando a taxa de eventos. | Todos os valores positivos |
EventStatus[x].EventNumber | DINT | Contagem em execução de eventos, que incrementa em um para cada novo evento de tempo. O originador define EO.Eventxx.EventNumberAck como EI.Eventxx.EventNumber para reconhecer o recebimento do evento. Quando o número de eventos atinge seu valor máximo e faz rollover, ele faz rollover em 1, não em 0. | Todos os valores |
IOLDevicexx.DeviceError | BOOL | Indica que há um erro no dispositivo IO-Link. |
|
IOLDevicexx.EventPresent | BOOL | Indica que há eventos de IO-Link presentes no dispositivo IO-Link. |
|
IOLDevicexx.ProcessDataIn[32] | SINT | Dados de processo de entrada de IO-Link com formato bruto de IO-Link | Todos os valores |
Dê sua opinião