Tags de saída de evento

Tags de saída de evento do módulo IO-Link mestre
Nome
Tipo de dados
Definição
Valores válidos
Eventxx.En
BOOL
Quando definido, a definição de disparador de eventos correspondente está ativa e os eventos são disparados quando as condições correspondem à definição.
  • 0 = A definição de disparador de eventos não está ativa e os eventos não são disparados quando as condições correspondem à definição
  • 1 = A definição de disparador de eventos está ativa e os eventos são disparados quando as condições correspondem à definição
Eventxx.EventRisingEn
BOOL
Dispara um evento sempre que uma condição altera os resultados em condições que correspondem à definição de disparador de eventos.
Quando EO.Eventxx.IndependentConditionTriggerEn = 0
Disparar evento (EventRisingEn, EventFallingEn):
  • Desabilitar (0, 0)
  • Em transição de entrada para padrão correspondente (1, 0)
  • Em transição de entrada para padrão não correspondente (0, 1)
  • Em transição de entrada para padrão correspondente ou não correspondente (1, 1)
Quando EO.Eventxx.IndependentConditionTriggerEn = 1
Disparar evento (EventRisingEn, EventFallingEn):
  • Desabilitar (0, 0)
  • Em transição (1, 0)
  • Em transição invertida (0, 1)
  • Em qualquer transição (1, 1)
Eventxx.EventFallingEn
BOOL
Eventxx.LatchEn
BOOL
Quando definido, os eventos ficam retidos até serem confirmados.
Um novo evento será perdido se o evento anterior não tiver sido confirmado.
Quando não definida, os eventos novos substituem os eventos antigos.
  • 0 = O evento não foi retido
  • 1 = O evento foi retido
Eventxx.ResetEvent
BOOL
Uma transição de 0 para 1 restaura todos os eventos e limpa a fila de eventos no canal.
0 ou 1
Eventxx.IndependentConditionTriggerEn
BOOL
Determina se uma alteração de estado de entrada ou um padrão de alterações de estado de entrada dispara um evento.
  • 0 = O evento é disparado quando todas as entradas participantes do disparador de eventos atingem seus valores configurados
  • 0 = O evento é disparado quando todas as entradas participantes do disparador de eventos atingem seus valores configurados
Eventxx.EventNumberAck
DINT
O controlador grava de volta EI.Eventxx.EventNumber em EO.Eventxx.EventNumberAck para indicar o recebimento do evento.
Todos os valores
Eventxx.PtxxDataSelect
Eventxx.CounterxxSelect
BOOL
Determina se o canal participa do disparo de eventos.
  • 0 = Não participa do disparador de evento
  • 1 = Participa do disparador de eventos
Eventxx.PtxxDataValue
Eventxx.CounterxxValue
BOOL
Determina o estado do canal que dispara o evento.
  • 0 = Desligado
  • 1 = Ligado
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal