Tags de configuração

Tags de configuração do módulo IO-Link mestre
Nome
Tipo de dados
Definição
Valores válidos
Ptxx.FaultMode
Ptxx.DO.FaultMode
BOOL
Determina a ação que a saída adota quando ocorre uma falha de conexão.
Na ocorrência de uma falha, a saída mantém seu último estado ou faz a transição para o valor definido em FaultValue.
O canal continua essa ação pelo período de tempo definido em FaultValueStateDuration.
  • 0 = A transição para o valor definido pelo usuário (padrão)
  • 1 = Manter último estado
Ptxx.FaultValue
Ptxx.DO.FaultValue
BOOL
Define o estado que a saída assume se ocorrer uma falha de comunicação quando FaultMode = 0.
  • 0 = Saída desligada (padrão)
  • 1 = Saída ligada
Ptxx.ProgMode
Ptxx.DO.ProgMode
BOOL
Determina a ação que a saída adota quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou a conexão com o módulo é inibida.
Durante a transição para o modo de programa, a saída mantém seu último estado ou faz a transição para o valor definido em ProgValue.
  • 0 = A transição para o valor definido pelo usuário (padrão)
  • 1 = Manter último estado
Ptxx.ProgValue
Ptxx.DO.ProgValue
BOOL
Define o estado que a saída assume quando
a conexão faz a transição para o modo de programa quando ProgMode = 0.
  • 0 = Saída desligada (padrão)
  • 1 = Saída ligada
Ptxx.FaultFinalState
Ptxx.DO.FaultFinalState
BOOL
Se FaultValueStateDuration for diferente de zero, defina o estado final da saída depois que ocorrer o tempo limite configurado de FaultValueStateDuration.
  • 0 = Saída desligada (padrão)
  • 1 = Saída ligada
Ptxx.FaultValueStateDuration
Ptxx.DO.FaultValueStateDuration
SINT
Defina o período de tempo em que o estado de FaultMode é mantido antes que FinalFaultState seja aplicado.
  • 0 = Para sempre (padrão)
  • 1 = 1 s
  • 2 = 2 s
  • 5 = 5 s
  • 10 = 10 s
Ptxx.ProgramToFaultEn
Ptxx.DO.ProgramToFaultEn
BOOL
Determina se a saída faz a transição para o modo de falha quando a conexão falha enquanto está no modo de programa.
  • 0 = Permanece no modo de programa (padrão)
  • 1 = Faz uma transição para o modo de falha
Ptxx.NoLoadEn
Ptxx.DO.NoLoadEn
BOOL
Defina para habilitar a detecção de ausência de carga. Quando habilitada, se um fio for desconectado de uma saída desligada (condição de ausência de carga), a tag I.Ptxx.NoLoad mudará para 1.
Essa tag não está disponível quando o modo do canal está definido como "Saída digital, Curto-circuito" ou "Saída digital, Curto-circuito de grupo".
  • 0 = Detecção de ausência de carga desabilitada (padrão)
  • 1 = Detecção de ausência de carga habilitada
Ptxx.InputOffOnFilter
Ptxx.DiConfig.InputOffOnFilter
Ptxx.DI.InputOffOnFilter
Counterxx.InputOffOnFilter
SINT
A quantidade de tempo que um sinal deve estar no estado Ligado antes que os dados de entrada indiquem o estado Ligado.
A quantidade de tempo é indicada usando uma enumeração.
  • 4 = 0 µs (padrão)
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.InputOnOffFilter
Ptxx.DiConfig.InputOnOffFilter
Ptxx.DI.InputOnOffFilter
Counterxx.InputOnOffFilter
SINT
A quantidade de tempo que um sinal deve estar no estado Desligado antes que os dados de entrada indiquem o estado Desligado.
A quantidade de tempo é indicada usando uma enumeração.
  • 4 = 0 µs (padrão)
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.ChatterTime
Ptxx.DiConfig.ChatterTime
Ptxx.DI.ChatterTime
INT
A quantidade de tempo na qual o número de transições de entrada é contado.
Quando uma data/hora é retida, ela não é substituída até ser confirmada.
1 a 10.000 ms
1000 ms (padrão)
Ptxx.ChatterCount
Ptxx.DiConfig.ChatterCount
Ptxx.DI.ChatterCount
SINT
O número de transições de entrada que são consideradas vibração.
A vibração pode fazer com que o módulo marque a data/hora de transições de entrada inválidas. Normalmente, sinais de vibração fazem com que entradas realizem transições falsamente várias vezes em um período relativamente curto.
  • 0 = Desabilitado (padrão)
  • 2...127 = Habilitado
Ptxx.CaptureOffOnEn
Ptxx.DiConfig.CaptureOffOnEn
Ptxx.DI.CaptureOffOnEn
BOOL
Defina para capturar uma data/hora quando a entrada fizer a transição de Desligado para Ligado.
Quando o Modo de atribuição de canal está configurado como
Predefinido com IO-Link genérico
, você pode capturar datas/horas para apenas um tipo de transição. A configuração é rejeitada se ambas estiverem habilitadas.
  • 0 = Não capturar (padrão)
  • 1 = Capturar
Ptxx.CaptureOnOffEn
Ptxx.DiConfig.CaptureOnOffEn
Ptxx.DI.CaptureOnOffEn
BOOL
Defina para capturar uma data/hora quando a entrada fizer a transição de Ligado para Desligado.
Quando o Modo de atribuição de canal está configurado como
Predefinido com IO-Link genérico
, você pode capturar datas/horas para apenas um tipo de transição. A configuração é rejeitada se ambas estiverem habilitadas.
  • 0 = Não capturar (padrão)
  • 1 = Capturar
Ptxx.TimestampLatchEn
Ptxx.DiConfig.TimestampLatchEn
Ptxx.DI.TimestampLatchEn
BOOL
Defina para reter data/hora.
Quando uma data/hora é retida, ela não é substituída até ser confirmada.
  • 0 = Não reter (padrão)
  • 1 = Reter
Counterxx.RolloverAtPreset
BOOL
Defina que o contador faça rollover para 0 no valor pré-ajustado.
  • 0 = Não fazer rollover (padrão)
  • 1 = Rollover
IOLinkxx.Disable
Ptxx.IolConfig.Disable
BOOL
Definir para desabilitar o canal temporariamente.
Quando o canal é desabilitado, a comunicação de IO-Link no canal é desativada.
  • 0 = O canal não é desabilitado (padrão)
  • 1 = O canal é desabilitado temporariamente
IOLDevicexx.ValidateIdentity
SINT
Valida a identidade do dispositivo IO-Link atribuído.
  • 0 = Nenhuma validação (padrão)
  • 1 = Executar validação da identidade do dispositivo IO-Link
IOLDevicexx.DataStorageEn
BOOL
Habilita o armazenamento de dados para o dispositivo IO-Link atribuído.
  • 0 = Não habilita o armazenamento de dados
  • 1 = Habilita o armazenamento de dados (padrão)
IOLDevicexx.ProtocolRevision
SINT
Define o número de revisão esperado do dispositivo IO-Link atribuído a ser validado.
Ignorado quando IOLDevicexx.ValidateIdentity não está definido.
  • 16 = Versão 1.0 do IO-Link
  • 17 = Versão 1.1 do IO-Link (padrão)
IOLDevicexx.VendorID
INT
Define a ID do fornecedor esperada do dispositivo IO-Link atribuído a ser validado.
Ignorado quando IOLDevicexx.ValidateIdentity não está definido.
-32.768…+32.767
Um valor de 0 (padrão) indica que não está configurado.
IOLDevicexx.DeviceID
DINT
Define a ID esperada do dispositivo IO-Link atribuído a ser validado.
Ignorado quando IOLDevicexx.ValidateIdentity não está definido.
1…16.777.215
Um valor de 0 (padrão) indica que não está configurado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal