Parâmetros de Entrada

Os parâmetros de Entrada se aplicam aos seguintes tipos de modo de canal:
  • Entrada
  • Entrada, Data/hora
  • IO-Link, Entrada Saída, Data/hora
  • Entrada Saída, Data/hora
  • IO-Link (Genérico), Entrada Saída, Data/hora
  • IO-Link (Genérico), Entrada Saída
Os parâmetros de Entrada incluem:
Parâmetro
Descrição
Tempo do filtro Desligado → Ligado
Especifica o tempo para atrasar a transição de Desligado para Ligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Tempo do filtro Ligado → Desligado
Especifica o tempo para atrasar a transição de Ligado para Desligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Habilitar retenção de data/hora
Determina se datas/horas devem ser retidas.
  • Quando habilitada (caixa de seleção marcada), as datas/horas do dispositivo não são substituídas até serem confirmadas.
  • Quando desabilitada (caixa de seleção desmarcada), as datas/horas do dispositivo podem ser substituídas.
Capturar data/hora para
Determina se deve capturar uma data/hora quando a entrada fizer a transição de Desligado para Ligado e/ou de Ligado para Desligado.
Quando o Modo de atribuição de canal está configurado como
Selecionável pelo usuário
, você pode capturar datas/horas para ambas as transições.
Quando o Modo de atribuição de canal está configurado como
Predefinido com IO-Link genérico
, você pode capturar datas/horas para apenas um tipo de transição.
Habilitar detecção de vibração
Define a detecção de vibração. Quando habilitado, a vibração de um dispositivo conectado a uma das suas entradas (por exemplo, transições rápidas de um contato com falha) é ignorada.
A vibração pode fazer com que o dispositivo marque datas/horas inválidas para transições de entrada. Normalmente, sinais de vibração fazem com que entradas realizem transições falsamente várias vezes em um período relativamente curto.
Contagem de vibração
Determina o número de transições de entrada aceitáveis que podem ocorrer em um determinado período de tempo antes que a entrada seja considerada uma vibração.
Tempo de vibração
Determina a quantidade de tempo, de 1 a 10.000 milissegundos, na qual o número de transições de entrada é contado.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico para exibir informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal