Parâmetros de Fallback

Os parâmetros de Fallback se aplicam aos seguintes tipos de modo de canal:
  • Entrada, Fallback
  • Entrada, Data/hora, Fallback
Os parâmetros de Fallback incluem:
Parâmetro
Descrição
Desabilitar canal
Desabilita o canal temporariamente marcando a caixa de seleção.
Quando o canal é desabilitado, tanto a comunicação de IO-Link e quanto a de Entrada digital no canal são desabilitadas.
Esse parâmetro pode ser alterado enquanto estiver online.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Desligado → Ligado
Especifica o tempo para atrasar a transição de Desligado para Ligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Ligado → Desligado
Especifica o tempo para atrasar a transição de Ligado para Desligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Habilitar retenção de data/hora
Determina se datas/horas são retidas.
  • Quando habilitada (caixa de seleção marcada), as datas/horas do dispositivo não são substituídas até serem confirmadas.
  • Quando desabilitada (caixa de seleção desmarcada), as datas/horas do dispositivo podem ser substituídas.
Capturar data/hora para
Transição de entrada Desligado → Ligado
Determina se deve capturar uma data/hora quando a entrada fizer a transição de Desligado para Ligado.
Capturar data/hora para
Transição de entrada Ligado → Desligado
Determina se deve capturar uma data/hora quando a entrada fizer a transição de Ligado para Desligado.
Habilitar detecção de vibração
Define a detecção de vibração.
Quando habilitado, a vibração de um dispositivo conectado a uma das suas entradas (por exemplo, transições rápidas de um contato com falha) é ignorada.
A vibração pode fazer com que o dispositivo marque datas/horas inválidas para transições de entrada. Normalmente, sinais de vibração fazem com que entradas realizem transições falsamente várias vezes em um período relativamente curto.
Contagem de vibração
Determina o número de transições de entrada aceitáveis que podem ocorrer em um determinado período de tempo antes que a entrada seja considerada uma vibração.
Tempo de vibração
Determina a quantidade de tempo, de 1 a 10.000 milissegundos, na qual o número de transições de entrada é contado.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico para exibir informações de diagnóstico.
Log de eventos de porta IO-Link
Abre o Caixa de diálogo XX - Log de eventos de porta IO-Link para exibir informações de diagnóstico.
Desabilitar e excluir o armazenamento de dados
Desabilita o armazenamento de dados e exclui a cópia mestre do armazenamento de dados nesta porta.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal