Parâmetros da exibição Informações do dispositivo

Parâmetro
Descrição
Identificação
Exibe as informações que identificam o dispositivo:
  • Fornecedor
  • Tipo de produto
  • Nome do produto (lido a partir do dispositivo)
  • Número do catálogo
  • Série
  • Revisão
  • Código do produto
  • Número de série
  • Data de fabricação
  • Número de garantia
Status de falha principal/secundária
Exibe se há uma falha principal ou secundária. Para obter detalhes da falha, consulte a caixa de diálogo Diagnóstico.
Estado interno
Exibe o estado operacional atual do dispositivo. Valores possíveis:
  • Autoteste
  • Atualização da memória flash
  • Falha de comunicação
  • Desconectado
  • Configuração inválida da memória flash
  • Falha principal
  • Modo de execução
  • Modo de programa
  • (16#xxxx) desconhecido
Se o dispositivo incorreto tiver sido selecionado na caixa de diálogo
Selecionar módulo
, um valor hexadecimal será exibido. Uma descrição textual desse estado apenas será fornecida quando a identidade do dispositivo oferecido coincidir com a do dispositivo real.
Configurado
Exibe
Sim
ou
Não
, indicando se o dispositivo foi configurado pelo controlador proprietário conectado a ele.
Assim que o dispositivo é configurado, ele mantém a configuração até que seja restaurado ou até que a alimentação seja desligada e ligada, mesmo que o proprietário derrube a conexão com o dispositivo.
Isso se aplica somente a dispositivos de E/S e não se aplica a adaptadores, scanners, pontes ou outros dispositivos de comunicação.
Proprietário
Exibe
Sim
ou
Não
, indicando se um controlador proprietário está atualmente conectado ao dispositivo.
Identidade do dispositivo
Exibe se o dispositivo físico corresponde ou não com a configuração na exibição
Visão geral
.
Correspondência
- O dispositivo físico corresponde ao dispositivo especificado na exibição
Visão geral
e todos estes itens devem corresponder:
  • Fornecedor
  • Tipo de dispositivo (a combinação do tipo de produto e código do produto de um determinado fornecedor)
  • Revisão principal
Incompatibilidade
- O dispositivo físico não coincide com o que está especificado na exibição
Visão geral
.
A Identidade do dispositivo não leva em conta as configurações de
Chaveamento eletrônico
ou
Revisão secundária
na exibição
Visão geral
.
Modo de proteção
Exibe se o dispositivo está no modo de proteção. O modo de proteção ajuda a prevenir alterações de configuração não autorizadas que podem afetar o comportamento do sistema e causar alterações não intencionais e inesperadas.
Diagnóstico
Acessa a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Restaurar dispositivo
Inicia uma operação de restauração no dispositivo, o que retorna o dispositivo ao seu estado de inicialização emulando um ciclo liga e desliga.
IMPORTANTE:
A restauração do dispositivo é permitida apenas quando o dispositivo não está no modo de proteção.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal