Chaveamento eletrônico

O chaveamento eletrônico reduz a possibilidade de usar o dispositivo incorreto em um sistema de controle. Ele compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Para obter informações mais detalhadas sobre chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do , publicação LOGIX-AT001.
O chaveamento eletrônico compara estes atributos:
Atributo
Descrição
Fornecedor
O fabricante do dispositivo.
Tipo de dispositivo
O tipo geral do dispositivo, por exemplo, dispositivo de E/S digital.
Código do produto
O tipo específico de dispositivo. O
Código do produto
é mapeado para um número de catálogo.
Revisão principal
Um número que representa os recursos funcionais de um dispositivo.
Revisão secundária
Um número que representa as alterações de comportamento no dispositivo.
Estas opções de Chaveamento eletrônico estão disponíveis:
Opção de chaveamento
Descrição
Módulo compatível
Permite que o dispositivo instalado aceite a chave do dispositivo que está definido no projeto quando o dispositivo instalado pode emular o dispositivo definido. Com
Módulo compatível
, normalmente você pode substituir um dispositivo por outro que tenha estas características:
  • Mesmo número de catálogo
  • Revisão principal igual ou superior
  • Revisão secundária da seguinte forma:
    • Se a revisão principal for a mesma, a Revisão secundária deverá ser a mesma ou superior.
    • Se a Revisão principal for mais alta, a Revisão secundária poderá ser de qualquer número.
Desabilitar chaveamento
Indica que os atributos de chaveamento não são considerados quando se tenta comunicar com um dispositivo. Com
Desabilitar chaveamento
, a comunicação pode ocorrer com um dispositivo diferente do tipo especificado no projeto.
AVISO:
Seja extremamente cuidadoso ao usar a opção
Desabilitar chaveamento
; se usada de forma incorreta, ela pode causar ferimentos ou morte, danos materiais ou prejuízo financeiro.
É altamente recomendável que você não use a opção Desabilitar chaveamento.
Se usar a opção
Desabilitar chaveamento
, será sua total responsabilidade garantir que o dispositivo que está sendo usado possa cumprir os requisitos funcionais do aplicativo.
Correspondência exata
Indica que todos os atributos de chaveamento devem ser correspondentes para estabelecer a comunicação. Se algum atributo não for precisamente correspondente, a comunicação com o dispositivo não ocorrerá.
Considere as implicações de cada opção de chaveamento ao selecionar uma delas.
IMPORTANTE:
A alteração de parâmetros de Chaveamento eletrônico online interrompe conexões com o dispositivo e com quaisquer dispositivos conectados por meio dele. Também interrompe conexões de outros controladores.
Interromper uma conexão de E/S com um dispositivo pode resultar em perda de dados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal