Confirmar alterações na definição do dispositivo
Confirme quaisquer alterações que estejam sendo feitas na definição do módulo.
- Sim = SelecioneSimpara atualizar os valores apropriados e retornar para Visão geral. Os dados são recuperados das configurações existentes ou definidos para seus valores padrão, conforme apropriado. As configurações são atualizadas conforme necessário para a nova definição do dispositivo.Neste momento, as alterações não foram aplicadas ao projeto de aplicativo Studio 5000 Logix Designer e só existem no escopo do perfilObserve também que você deve selecionarAplicarpara confirmar as alterações no projeto de aplicativo Studio 5000 Logix Designer. Isso dá a oportunidade de revisar os dados alterados e fazer os ajustes conforme necessário antes de confirmar as alterações do módulo.
- Não = SelecioneNãopara retornar para Visão geral sem alterar os valores.
Dê sua opinião