Parâmetros da exibição Canais

Se o Modo de atribuição de canal estiver configurado como
Selecionável pelo usuário
, os parâmetros a seguir serão exibidos.
Parâmetro
Descrição
Canais desabilitados
Exibe o canal cujo modo está definido como
Desabilitado
.
Esse parâmetro não estará disponível se não houver canais desabilitados.
Canais de fonte de alimentação
Exibe o canal cujo modo está definido como
Fonte de alimentação
.
Esse parâmetro não estará disponível se não houver canais de fonte de alimentação.
Porta
Exibe o número da porta do dispositivo de 0 a 7.
Canal
Exibe o número do canal do dispositivo de 00 a 15.
Modo
Exibe o modo de operação do canal.
Estado da saída durante
Modo de programa
Determina a ação do canal de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa.
Os valores válidos são:
  • Desligado
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0) (padrão)
  • Ligado
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • Manter
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
Estado da saída durante
Modo de falha de comunicação
Determina a ação do canal de saída quando ocorre uma falha de conexão.
Os valores válidos são:
  • Desligado
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0) (padrão)
  • Ligado
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • Manter
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
Tempo do filtro de entrada
Desligado → Ligado
Especifica um valor para atrasar a transição de Desligado para Ligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Os membros associados são:
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
Os valores válidos são:
  • 0 µs
    (padrão)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tempo do filtro de entrada
Ligado → Desligado
Especifica um valor para atrasar a transição de Ligado para Desligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Os membros associados são:
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
Os valores válidos são:
  • 0 µs
    (padrão)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Contador
Pré-ajuste
Exibe o valor do membro da tag de saída O.Counter
xx
.Preset, a ser usado para pré-ajustar o contador. Os valores válidos são de 0 a 2.147.483.647 μs.
Contador
Rollover no pré-ajuste
Faz com que o contador faça rollover para 0 no valor pré-ajustado ao selecionar a caixa de seleção.
O membro associado é C.Counterxx.RolloverAtPreset, cujos valores válidos são:
  • 0 = Não fazer rollover (padrão)
  • 1 = Rollover
Esse parâmetro é esmaecido quando o modo está definido para qualquer outro que não seja
Entrada digital, Contador
.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico para exibir informações de diagnóstico.
Este parâmetro fica esmaecido quando o dispositivo está offline ou o modo é definido como um destes valores:
  • Desabilitado
  • Alimentação
Se o Modo de atribuição de canal estiver configurado como
Predefinido com IO-Link genérico
, os seguintes parâmetros serão exibidos.
Parâmetro
Descrição
Porta
Exibe o número da porta do dispositivo de 0 a 7.
Canal
Exibe o número do canal do dispositivo de 00 a 15.
Modo
Exibe o modo de operação do canal.
Estado da saída durante
Modo de programa
Determina a ação do canal de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa.
Os valores válidos são:
  • Desligado
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0) (padrão)
  • Ligado
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • Manter
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
Estado da saída durante
Modo de falha de comunicação
Determina a ação do canal de saída quando ocorre uma falha de conexão.
Os valores válidos são:
  • Desligado
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0) (padrão)
  • Ligado
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • Manter
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
Tempo do filtro de entrada
Desligado → Ligado
Especifica um valor para atrasar a transição de Desligado para Ligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Os membros associados são:
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
Os valores válidos são:
  • 0 µs
    (padrão)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tempo do filtro de entrada
Ligado → Desligado
Especifica um valor para atrasar a transição de Ligado para Desligado. Esse atraso é útil para a filtragem de elementos transitórios em ambientes com muito ruído.
Os membros associados são:
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
Os valores válidos são:
  • 0 µs
    (padrão)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico para exibir informações de diagnóstico.
Este parâmetro fica esmaecido quando o dispositivo está offline.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal