O que é CIP Sync
A CIP Sync permite sincronização precisa em tempo real de dispositivos e controladores conectados por meio de redes CIP (Common Industrial Protocol) que exigem carimbo de data/hora, gravação de sequência de eventos, controle de movimento distribuído e suporte para aplicativos altamente distribuídos que exigem maior coordenação de controle.
A CIP Sync é baseada no padrão IEEE 1588 - Protocolo do tempo de precisão (Precision Time Protocol, PTP), que permite uma sincronização exata dos relógios nos sistemas de medição e controle. Os relógios comunicam-se uns com os outros por meio da rede de comunicações EtherNet/IP. O PTP permite a sincronização de sistemas heterogêneos que incluem relógios de várias precisão, resolução e estabilidade inerentes.
Dê sua opinião