Parâmetros da exibição Status da Sincronização da hora
A exibição
Status da sincronização da hora
inclui estes parâmetros.Parâmetro | Descrição |
---|---|
Sincronização de hora no CIP Sync | Exibe se a Sincronização de hora no CIP Sync está habilitada ou desabilitada no dispositivo. |
Hora UTC do sistema | Exibe a hora atual do sistema em unidades de microssegundos. |
Relógio mestre | Exibe as informações de propriedade do relógio para o relógio mestre. O relógio mestre é a fonte do relógio mais precisa na rede. |
Identidade | Exibe o identificador exclusivo para o relógio mestre. O formato depende do protocolo de rede. A Ethernet codifica o endereço MAC no identificador. Enquanto que o DeviceNet e o ControlNet codificam a ID de fornecedor e o número de série. |
Classe | Exibe uma medida da qualidade do relógio mestre. Os valores são definidos de 0 a 255, sendo zero (0) o melhor relógio. |
Precisão | Indica a precisão absoluta esperada do relógio mestre relativo à época de Sincronização de hora no CIP Sync (31 de dezembro de 1969 23:59:51.99918 UTC). A precisão é especificada como uma escala graduada que começa em 25 nanossegundos e termina acima de 10 segundos ou desconhecido. Por exemplo, uma precisão da fonte de tempo GPS é de aproximadamente 250 nanossegundos. A precisão do relógio do conjunto HAND geralmente leva menos que 10 segundos. Um valor de precisão menor indica um relógio melhor. |
Variação | Exibe a medida das propriedades de estabilidade inerentes ao relógio mestre. O valor é representado em unidades de deslocamento em escala logarítmica. Uma variação menor indica um relógio melhor. |
Fonte | Exibe a fonte do horário do relógio. Valores disponíveis:
|
Prioridade 1 | Exibe a prioridade relativa do relógio mestre com relação a outros relógios no sistema. O valor deve estar entre 0 e 255. A prioridade mais alta é zero (0). |
Prioridade 2 | |
Relógio local | Exibe as informações de propriedade do relógio para o relógio local. |
Identidade | Exibe o identificador exclusivo para o relógio local. O formato depende do protocolo de rede. A Ethernet codifica o endereço MAC no identificador. Enquanto que o DeviceNet e o ControlNet codificam a ID de fornecedor e o número de série. |
Classe | Exibe uma medida de qualidade do relógio local. Os valores são definidos de 0 a 255, sendo zero (0) o melhor relógio. |
Precisão | Indica a precisão absoluta esperada do relógio local relativo à época de Sincronização de hora no CIP Sync (31 de dezembro de 1969 23:59:51.99918 UTC). A precisão é especificada como uma escala graduada que começa em 25 nanossegundos e termina acima de 10 segundos ou desconhecido. Por exemplo, uma fonte de tempo GPS tem uma precisão de aproximadamente 250 nanossegundos. Um relógio do conjunto HAND geralmente tem uma precisão de menos de 10 segundos. Um valor de precisão menor indica um relógio melhor. |
Variação | Exibe a medida das propriedades de estabilidade inerentes ao relógio local. O valor é representado em unidades de deslocamento em escala logarítmica. Uma variação menor indica um relógio melhor. |
Fonte | Exibe a fonte do horário do relógio local. Valores disponíveis:
|
Status da sincronização | Exibe se o relógio local está sincronizado ou dessincronizado com o relógio de referência do relógio mestre. Um relógio é sincronizado se uma porta estiver no estado escravo e estiver recebendo atualizações do mestre de tempo. Valores disponíveis:
|
Deslocamento ao mestre | Exibe o valor de deslocamento entre o relógio local e o relógio mestre. |
Dê sua opinião