Exibição Smartports e VLANs

Use a exibição
Smartports e VLANs
para atribuir as funções Smartport e atribuir tipos e IDs de VLAN.
DICA:
Os parâmetros nessa exibição ficam disponíveis online.
As funções Smartport são configurações recomendadas para as portas. Essas configurações são chamadas de funções de porta. Use Smartports para:
  • Otimizar as conexões do comutador e garantir a segurança, a qualidade de transmissão e a confiabilidade ao tráfego das portas do comutador.
  • Evitar os problemas causados por configurações incorretas das portas.
    DICA:
    As funções de porta são baseadas no tipo de dispositivo que está conectado à porta do comutador. Certifique-se de decidir qual porta está conectada a qual tipo de dispositivo antes de selecionar a Smartport.
Use VLANs para:
  • Agrupar usuários e impor privilégios e restrições a diferentes tipos de usuário, isolar diferentes tipos de tráfego para preservar a qualidade de transmissão e minimizar o excesso de tráfego entre os segmentos lógicos.
  • Isolar diferentes tipos de usuários e reduzir o esforço administrativo para examinar constantemente as solicitações dos recursos de rede.
    DICA:
    Os dispositivos conectados às portas do comutador na mesma VLAN podem se comunicar apenas entre si e compartilhar os mesmos dados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal