Parâmetros da exibição Smartports e VLANs

A exibição
Smartports e VLANs
inclui estes parâmetros:
IMPORTANTE:
Para evitar incompatibilidades de Smartport, verifique qual função Smartport está aplicada a uma porta antes de conectar um dispositivo à porta ou reconectar dispositivos que foram movidos. As incompatibilidades podem ter efeitos adversos nos dispositivos e na sua rede, tais como:
  • Afetar o comportamento do dispositivo atribuído.
  • Reduzir o nível de QoS no tráfego de voz, sem fio, comutador e roteador.
  • Reduzir as restrições de acesso de convidados à rede.
  • Reduzir a proteção contra ataques de negação de serviço (denial of service, DoS) na rede.
  • Desabilitar ou desligar a porta.
Parâmetro
Descrição
Atribuição de Smartport e VLAN
Porta
Exibe a porta ao qual essa configuração se aplica. O número da porta inclui o tipo de porta (Fa para Ethernet rápida e Gi para Gigabit Ethernet) e o número da porta específica. Por exemplo:
  • Gi1/1 é Gigabit Ethernet porta 1.
  • Gi1/2 é Gigabit Ethernet porta 2.
  • Fa1/1 é porta Ethernet rápida 1.
Função Smartport
Aplica a função Smartport à porta conectada. Os valores disponíveis para cada porta são:
  • Dispositivo de automação
    - Aplique essa função às portas conectadas a um único dispositivo EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol). Essa função pode ser usada para gerenciar dispositivos de automação industrial, como controladores lógicos e E/S.
  • Área de trabalho para automação
    - Aplique essa função às portas conectadas a dispositivos de área de trabalho, como PCs, estações de trabalho, notebooks e outros hosts baseados em cliente.
    • Não aplique a função de Área de trabalho a portas que serão conectadas a comutadores, roteadores ou pontos de acesso.
    • Não aplique a função Área de Trabalho a portas conectadas a dispositivos que não sejam de área de trabalho. Isso desabilita as portas.
  • Comutador para automação
    - Aplique essa função às portas conectadas a outros comutadores que aceitam árvore de expansão, como comutadores Stratix 8000, Stratix 6000 versão 3 ou Cisco.
  • Roteador para automação
    - Aplique essa função às portas conectadas a roteadores Cisco ou comutadores de Camada 3 com recursos de serviço de roteamento. Use essa função se a porta se conectará a dispositivos que se conectam à WAN ou à Internet.
  • Telefone para automação
    - Aplique essa função às portas conectadas a telefones IP da Cisco. Um dispositivo de área de trabalho, como um PC, pode ser conectado ao telefone IP. Tanto o telefone IP quanto o PC conectado teriam acesso à rede e à Internet através da porta do comutador.
    Essa função prioriza o tráfego de voz sobre o tráfego de dados para obter uma melhor recepção de voz nítida nos telefones IP.
  • Sem fio para automação
    - Aplique essa função às portas conectadas ao Cisco Wireless Access Point.
  • Dispositivo de automação multiportas
    - Aplique essa função às portas conectadas a dispositivos EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) multiportas, como:
    • Dispositivos EtherNet/IP multiportas organizados em uma topologia linear (ou em cadeia)
    • 1783-ETAP (apenas para conexão com a porta do dispositivo)
    • Comutadores não gerenciados (como o Stratix 2000) e comutadores gerenciados com Protocolo de árvore de expansão (Spanning Tree Protocol, STP) desabilitado
  • Área de trabalho virtual para automação
    - Aplique essa função às portas conectadas a PCs que executam software de virtualização. Isso pode ser usado com dispositivos que executam até dois endereços MAC.
    Não aplique a função de Área de trabalho virtual para automação a portas conectadas a comutadores, roteadores ou pontos de acesso.
  • Nenhum
    - Aplique essa função às portas se não deseja uma função Smartport especializada na porta.
Tipo e ID da VLAN - Nativa
Especifica uma VLAN nativa para portas que podem pertencer a um tronco de VLAN (uma porta pertencente a mais de uma VLAN).
Isso está disponível para portas definidas como
Comutador para automação
,
Roteador para automação
ou
Sem fio para automação
.
Tipo e ID da VLAN - Acesso
Especifica uma VLAN de acesso para portas que só podem pertencer a uma VLAN.
Isso está disponível para portas definidas como
Dispositivo de automação, Área de trabalho para automação
,
Telefone para automação
,
Dispositivo de automação multiportas
ou
Área de trabalho virtual para automação
.
Tipo e ID da VLAN - Voz
Especifica uma VLAN de voz para portas definidas como
Telefone para automação
. A VLAN de voz garante que todo o tráfego de voz tenha melhor qualidade de serviço e não seja misturado com o tráfego de dados.
Configuração da VLAN
Abre
Adicionar nova VLAN
para criar uma nova VLAN.
Abre
Editar VLAN
para editar o nome da VLAN das VLANs existentes.
Exclui a VLAN.
Ao enviar configurações para o comutador, a caixa de diálogo de confirmação é aberta para confirmar essa exclusão.
ID
Exibe o ID da VLAN para as VLANs configuradas. O ID da VLAN padrão, 1, não pode ser editado ou excluído.
Nome
Exibe o nome dado a cada VLAN configurada.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal