Exibição Segurança da porta

Use a exibição
Segurança da porta
para habilitar e configurar a segurança da porta. A segurança da porta restringe os dispositivos que podem se conectar à porta do comutador com base em seus endereços MAC. O endereço MAC também é conhecido como endereço Ethernet, endereço físico ou endereço de hardware. Cada nó na rede é atribuído a um endereço MAC exclusivo.
DICA:
Configure as configurações de segurança da porta quando estiver online. A maioria dos dados só é exibida quando o dispositivo estiver online.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal