Exibição Pools DHCP
Use a exibição
Pools DHCP
para visualizar as informações do pool de endereços do Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) para o comutador (de 0 a 15 pools podem ser exibidos). Quando o DHCP é habilitado, as informações são recolhidas diretamente do comutador; cada linha representa uma única instância e o valor da instância pode não ser consecutivo.Use a exibição
Pools DHCP
para:- Habilitar DHCP
- Habilitar DHCP Snooping
- Visualizar informações do pool de endereços DHCP
- Criar um novo pool DHCP
- Editar as propriedades de um pool DHCP existente
- Excluir um pool DHCP existente
DICA:
Os dados só são exibidos quando o dispositivo está online e
Habilitar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
está selecionado.Dê sua opinião