Parâmetros da exibição Pools DHCP

A exibição
Pools DHCP
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Habilitar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Indica se o pool DHCP está habilitado ou desabilitado.
Os valores são obtidos do comutador e exibidos apenas quando o DHCP está habilitado.
Habilitar DHCP Snooping
Indica se o Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) snooping está habilitado ou desabilitado.
add-pool
Abre a caixa de diálogo
Adicionar/editar pool DHCP
para criar um novo pool DHCP.
edit-pool
Abre a caixa de diálogo
Adicionar/editar pool DHCP
para editar as propriedades do pool DHCP.
delete-pool
Exclui a linha de pool DHCP selecionada atualmente. Todos os endereços persistentes associados ao pool DHCP selecionado também serão excluídos.
Nome
Especifica o nome do pool de endereços IP DHCP configurado no comutador. Um pool de endereços IP DHCP é uma faixa (ou pool) de endereços IP disponíveis que o comutador pode atribuir aos dispositivos conectados.
Endereço IP inicial
Exibe o endereço IP inicial que define a faixa de endereços no pool de endereços IP DHCP.
Endereço IP final
Exibe o endereço IP final que define a faixa de endereços no pool de endereços IP DHCP.
Apenas endereços pré-atribuídos
Indica se o endereço IP é pré-atribuído para a porta selecionada e se não está disponível para atribuição dinâmica DHCP normal. O endereço IP deve ser um endereço do pool especificado na exibição
Atribuição de endereço DHCP
no campo Pool DHCP.
DHCP Snooping
Indica se a transmissão de solicitações DHCP está restrita além do comutador conectado ou não. Se habilitado, os dispositivos receberão apenas atribuições de endereço do comutador conectado.
Essa opção está disponível em interfaces VLAN.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal