Parâmetros da caixa de diálogo Adicionar/editar pool DHCP

A caixa de diálogo
Adicionar/editar pool DHCP
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Configurações de DHCP
Nome do pool DHCP
O nome do pool de endereços IP DHCP configurado no comutador. Um pool de endereços IP DHCP é uma faixa (ou pool) de endereços IP disponíveis que o comutador pode atribuir aos dispositivos conectados. O nome pode ter até 31 caracteres alfanuméricos. O nome não pode conter "?" ou uma tabulação.
Rede do pool DHCP
O endereço IP de sub-rede do pool de endereços IP DHCP.
O formato é um endereço numérico de 32 bits escrito como quatro números separados por pontos (por exemplo, 223.255.255.255). O primeiro octeto pode ser de 0 a 223; o segundo, o terceiro e o quarto octetos podem ser de 0 a 255. Este endereço não pode ser maior que 223.xxx.yyy.zzz (onde xxx, yyy e zzz são o segundo, o terceiro e o quarto octetos no endereço IP da máscara de sub-rede).
Máscara de sub-rede
O endereço de rede que identifica a sub-rede (sub-rede) do pool de endereços IP DHCP.
As sub-redes segmentam os dispositivos em uma rede em grupos menores. O padrão é 255.255.255.0.
Gateway padrão
O endereço IP do gateway padrão para o cliente DHCP que está usando este servidor.
O formato é um endereço numérico de 32 bits escrito como quatro números separados por pontos (por exemplo, 255.255.255.255). Cada número pode ser de 0 a 255.
Nome de domínio
O nome de domínio para o cliente DHCP.
O nome pode ter até 31 caracteres alfanuméricos. O nome não pode conter "?" ou uma tabulação.
Endereço IP inicial
Indica o endereço IP inicial que define a faixa de endereços no pool de endereços IP DHCP.
O primeiro octeto pode ser de 0 a 223; o segundo, o terceiro e o quarto octetos podem ser de 0 a 255.
Certifique-se de que nenhum dos endereços IP que você atribui esteja em uso por outro dispositivo na sua rede.
Endereço IP final
Indica o endereço IP final que define a faixa de endereços no pool de endereços IP DHCP.
O primeiro octeto pode ser de 0 a 223; o segundo, o terceiro e o quarto octetos podem ser de 0 a 255.
Certifique-se de que nenhum dos endereços IP que você atribui esteja em uso por outro dispositivo na sua rede.
Usar somente endereços pré-atribuídos
Indica se o endereço IP é pré-atribuído para a porta selecionada e se não está disponível para atribuição dinâmica DHCP normal. O endereço IP deve ser um endereço do pool especificado na exibição
Atribuição de endereço DHCP
no campo
Pool
DHCP.
Habilitar DHCP Snooping para este pool
Indica se a transmissão de solicitações DHCP está restrita além do comutador conectado ou não. Se habilitado, os dispositivos receberão apenas atribuições de endereço do comutador conectado.
Essa opção está disponível em interfaces VLAN.
Duração da concessão
Nunca expira
A duração da concessão do endereço IP atribuído no pool de endereços DHCP é ilimitada.
Personalizado
Especifica a duração da concessão do endereço IP atribuído no pool de endereços DHCP em números de dias, horas e minutos.
Esta duração da concessão é usada para todas as atribuições.
Dias
A duração da concessão em dias. O valor é convertido em segundos quando enviado para o comutador.
Disponível somente quando a Duração da concessão é
Personalizada
.
Horas
A duração da concessão em horas. O valor é convertido em segundos quando enviado para o comutador.
Disponível somente quando a Duração da concessão é
Personalizada
.
Minutos
A duração da concessão em minutos. O valor é convertido em segundos quando enviado para o comutador.
Disponível somente quando a Duração da concessão é
Personalizada
.
Servidor DHCP
Endereço DNS primário
O endereço IP dos servidores IP do Sistema de nome de domínio (Domain Name System, DNS) primários disponíveis para um cliente DHCP.
Endereço WINS primário
O endereço IP do servidor de nome Microsoft NetBIOS principal (servidor WINS) disponível para um cliente DHCP.
Endereço DNS secundário
O endereço IP dos servidores IP do Sistema de nome de domínio (Domain Name System, DNS) secundários disponíveis para um cliente DHCP.
Endereço WINS secundário
O endereço IP do servidor de nome Microsoft NetBIOS secundário (servidor WINS) disponível para um cliente DHCP.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal