Exibição Limites da porta

Use a exibição
Limites da porta
para definir os limites de entrada e saída para transmissão, unicast e tráfego multicast para cada porta ativa. Esses limites ajudam a determinar os níveis aceitáveis de desempenho.
Se um evento de rede indesejável ocorrer e o valor limite for excedido, um valor sim será exibido em dois lugares:
  • a coluna apropriada na exibição
    Status da porta
  • o
    Tráfego excedido em qualquer parâmetro da porta
    na exibição
    Status do comutador
    DICA:
    Configure as configurações de limite da porta quando estiver online. A maioria dos dados só é exibida quando o dispositivo estiver online.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal