Exibição EtherChannels

Use a exibição
EtherChannels
para mostrar informações sobre EtherChannels. Um EtherChannel, ou grupo de portas, é um grupo de duas ou mais portas de comutadores Ethernet rápida ou Gigabit Ethernet que são empacotadas em um link lógico. O grupo cria um link de largura de banda maior entre dois comutadores. Por exemplo, quatro portas de comutador 10/100 podem ser atribuídas a um EtherChannel para fornecer largura de banda full-duplex de até 800 Mb/s. Se uma das portas no EtherChannel ficar indisponível, o tráfego será transportado sobre as portas restantes no EtherChannel.
Use a exibição
EtherChannels
para:
  • Visualizar os grupos EtherChannel.
  • Visualizar o modo.
  • Visualizar os membros da porta atribuídos a cada EtherChannel.
  • Visualizar o status dos membros da porta.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal